This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00626:无法使用 USB2ANY 对 LMX2592进行编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2592, TIDA-00626, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673663/tida-00626-not-able-to-program-lmx2592-using-usb2any

器件型号:TIDA-00626
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMX2592LMX2592EVM

尊敬的、

我开发了 TIDA-00626的参考设计。 但我无法使用 USB2ANY 对 LMX2592 IC 进行编程。 我在 LMX2592上做了一个线程、他们在 LMX2592的工作中寻址了我、但无法解决 TIDA-00626的调试过程。 我无法使用 TIS-Pro 软件关闭设备电源,同时无法锁定 VCO。 首先、我想告诉您我已经完成了哪些测试。

TIDA-00626的电源部分工作正常、可为我提供所有适当的电压。

2、我的 USB2ANY 还通过使用 TIS-PRO 软件并按下 II=Identify 按钮和 USB2ANY 绿色 LED 闪烁进行了正常测试。

3. USB2ANY 的连接器已正确放置。

4.我更喜欢使用100MHz 的板载晶体振荡器、因此从电路板上断开了 R15和 R13。

5.电路板的功耗大约为400-450mA,但指定的功耗为750mA,这是很好的。  

5.如 LMX2592论坛中指定的那样,上述 ME 触发器件断电,最终电流消耗将降低,OSCin 引脚上的电压将降为0 (断电),为1.6V (加电)。 但我无法关闭器件。

请帮助我调试 USB2ANY 连接的此故障、以便我能够使信号发生器正常工作。 请提及电路调试步骤。

请尽快与我们联系,我们将非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    是的、TIDA-00626电路板的初始功耗大约为400mA、指定的750mA 电流最大 因此您的电路板消耗适当的电流。

    如果 LMX2592断电引脚无法正常工作、则器件似乎未通过 SPI 进行编程。  

    调试要点:

    1. 确保 TICS Pro 检测 USB2ANY、如所附图像所示。
    2.  在对 LMX2592进行编程时、在 SPI 测试点(CSB_TP、SDI_TP、SCK_TP)探测 SPI 信号。
    3. 断开 R13和 R15连接后、确保 R11连接到 OSCin 的板载晶体路径。
    4. 探测 R11并检查晶体输出是否正常(100MHz)。  
    5. 确保按照第13页的"LMX2592软件启动说明"部分对 LMX2592进行编程。
    6. 我已附加 LMX2592的示例配置文件。 请导入 TICS Pro 并进行检查。 编程后、功耗增加至约560mA。

    e2e.ti.com/.../LMX2592_5F00_Config_5F00_File_5F00_Example.zip

    希望它能解决您的问题。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、

    我很感谢提供的信息、但我仍然无法使用 USB2ANY 关闭器件电源。

    我谨请你解决我的以下疑问。

    我观察了 LMX2592EVM 的电路图。 我在 LMX2592EVM 中查看 USB2ANY 接口、如下所示。

    现在、当我将其与 TIDA-00626的参考设计进行比较时。 如下所示。

    我的担心是、在参考设计中、标记为 DNP 的电阻器为什么会使用这些电阻器。 我应该连接它们,或者应该断开它们的连接。 如果我们需要连接它们、那么我们为什么没有在 LMX2592EVM 节点上进行此类配置。 这些电阻器是否会导致电路板编程出现任何问题?

    请解答我的疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    上述电阻器还包括 LMX2592 EVM 中的 DNP、与 TIDA-00626电路板中的电阻器相同。

    只需检查一下、在对 LMX2592进行编程时、您是否在 SPI 测试点获得 SPI 信号?

    断开 R14电阻器与 CE 引脚的连接、它显示 CE 同时具有上拉和下拉功能。 此外、移除 R37电阻器。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的、

    按照电路图和指令、在移除 DNP 电阻器后、我能够在初始配置中锁定 VCO、并且 MUXout 处的绿色 LED 指示灯亮起。 感谢您的支持。 我很快将在频谱分析仪上测试输出。

    我想请你谈谈我的一些疑虑。

    1.处于锁定状态时 IC LMX2592的加热是否正常。
    2. VCO 锁定后是否需要测试任何其他电压参数。

    使用 TI 专业版 GUI 时、我还会遇到一些问题、我将为这个问题制作新的线程、请向我寻求帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想请求一些帮助、以便将电路板配置为更高频率。 正如您向我们提供的默认配置、它提供了1.8GHz 的输出。 我一直在期待更高的频率。 问题出在 TICSPRO GUI。

    在初始配置时、VCO 正确锁定、MUXout LED 亮起、但当我将 ticspro GUI 中的"RF OUT"更改为其他值时、VCO 退出锁定状态。

    请帮助我了解如何将 LMX2592配置为更高的频率以及如何将 VCO 锁定为更高的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

     好消息是、您可以使用 TICS Pro 对 LMX2592进行编程。

    关于您的疑问:

    我想  、当您启用 RFoutA/B 时、LMX2592器件会发热

    2.一旦 VCO 被锁定、就无需进行其他电压参数测试。 LED1足以显示 VCO 锁定状态。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的、
    感谢您的持续支持。
    现在、我能够成功地将 VCO 锁定在任何所需的频率、并在频谱分析仪上对其进行了测试、我很快就会发布结果。
    我正在为器件制造塑料外壳、同样、我将将跳线连接到 uWIRE 接口和 USB2ANY 的连接器、以便在实际 PCB 板上不存在应力或压力。
    此外、我还想通过将跳线连接到电路板上的输出并将其连接到 SMA 连接器来获取输出。

    我的问题是、我是否可以使用正常的多绞合线连接到输出端和 GND、我应该采取什么预防措施、以免在输出端产生噪声。 我还想用0.1mm 覆铜跳线将输出跳线连接到 SMA 连接器。 请为我提供同样的指导
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、
    使用跳线连接 USB2ANY 时、问题不应存在。 但需要注意的是、使用跳线获取射频输出。
    通常、对于射频信号(高频)接口、跳线应由射频电缆组成、即50欧姆同轴电缆。 这些电缆在两端被切割、并将中心导体连接到射频迹线、将外部导体连接到相邻接地。 作为跳线连接后、仍然不会提供精确的50欧姆传输(阻抗不匹配)。 因此、您将看到一些输出粉末退化。

    此致、
    Ajeet Pal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我会处理这个问题。
    我想知道您对如何对板上的数字衰减器 MAAD-011021进行编程有什么想法吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    我已针对 数字  衰减器 MAAD-011021编程响应了#674327线程。

    此致、
    Ajeet Pal