主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 LMX2592、 LMX2592EVM
尊敬的、
我开发了 TIDA-00626的参考设计。 但我无法使用 USB2ANY 对 LMX2592 IC 进行编程。 我在 LMX2592上做了一个线程、他们在 LMX2592的工作中寻址了我、但无法解决 TIDA-00626的调试过程。 我无法使用 TIS-Pro 软件关闭设备电源,同时无法锁定 VCO。 首先、我想告诉您我已经完成了哪些测试。
TIDA-00626的电源部分工作正常、可为我提供所有适当的电压。
2、我的 USB2ANY 还通过使用 TIS-PRO 软件并按下 II=Identify 按钮和 USB2ANY 绿色 LED 闪烁进行了正常测试。
3. USB2ANY 的连接器已正确放置。
4.我更喜欢使用100MHz 的板载晶体振荡器、因此从电路板上断开了 R15和 R13。
5.电路板的功耗大约为400-450mA,但指定的功耗为750mA,这是很好的。
5.如 LMX2592论坛中指定的那样,上述 ME 触发器件断电,最终电流消耗将降低,OSCin 引脚上的电压将降为0 (断电),为1.6V (加电)。 但我无法关闭器件。
请帮助我调试 USB2ANY 连接的此故障、以便我能够使信号发生器正常工作。 请提及电路调试步骤。
请尽快与我们联系,我们将非常感谢您的任何帮助。