This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ucc256301:此器件是否有拼接模型?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668215/tina-spice-ucc256301-is-there-a-splice-model-of-this-device

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

请客户希望 使用样片而非 SIMPLIS 对 UCC25630x 系列进行建模。

您是否拥有 UCC25630x 的模型、或者是否可以创建?

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    我们将在内部与您联系。 从而关闭该线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也在寻找 Spice 模型。 我看到您有 SIMPLIS 模型、想知道您是否有用于 UCC256301的 SPICE 模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    我们没有该器件的 Spice 模型。 您可以访问 www.ti.com/spicerack 并使用搜索框搜索具有 SPICE 模型的类似器件。 希望这对我们有所帮助!!!