This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PMP4451:输出短路和源代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674751/ccs-pmp4451-output-short-circuit-and-source-code

器件型号:PMP4451
主题中讨论的其他器件:PMP9779

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我可以放置诸如 PMP9779电路之类的短路吗?

如何下载源代码?

这一专业在高中提供。

我希望很快能在您附近找到您。

您的信心已完全实现

Majid Eslamian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid

    您可以将 PMP9779电路置于短路保护状态。 只需注意、还有一个用于控制 FET 的低速 OCP。 因此、您可以同时使用或使用与门来实现两者。

    我们通常不会公开发布代码。 如果不是出于商务目的、您可以联系我们(yingyang-ou@ti.com)。 否则、您应联系您当地的 TI 销售人员/FAE 以申请该信息。 谢谢!