This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20183:如何使输出 HV 可通过隧道传输?&如何将升压 HV 反向到-200V?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668854/pmp20183-how-to-make-the-output-hv-is-tunnable-how-to-inverting-the-boost-hv-to--200v

器件型号:PMP20183

1.如何通过 MCU (wxample 的 PWM)控制实现输出 HV 隧道化? HV 范围为50-200V、可调。

2如何将升压 HV 反相至-200V? 我需要负高压输出。

谢谢。