This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的 DSP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672832/recommended-dsp

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

您好,

     当前正在使用 MCU、如果要输入视频(CVBS)输入和视频(CVBS)输出、是否需要连接 DSP? 是否有推荐的 DSP?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars Huang、

    您的项目没有太多细节、但根据图、建议使用 DSP 解决方案。 选择取决于具体要求、但总的来说 OMAP-L138或 TMS320C674x 似乎很有用:
    www.ti.com/.../overview.html
    processors.wiki.ti.com/.../42_Complementary_Products

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cvetolin Shulev:

                   由于需求是 CVBS 直接输入和输出、但 OMAP-L138或 TMS320C674x 也需要添加解码器、

                   还有其他建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev,

       如果架构被修改为使用视频开关来切换视频输入和 DSP 输出图像、

       还有其他简单的 DSP 建议吗? 另请帮助推荐视频开关 IC、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

            有人能帮我提供建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars Huang、

    TI 处理器无法直接输入或输出复合 CVBS 信号。 它们必须首先经过能够以数字方式输出视频信号的解码器(如 BT.656)。

    大多数转换器不推荐用于新设计(NRND): www.ti.com/.../universalsearch.tsp

    这个是有效的: www.ti.com/.../TVP5150AM1-EP

    我建议您在视频转换器论坛 上提问:e2e.ti.com/.../376

    希望这对您有所帮助、
    标记