This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2585:变压器设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, LM2585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674319/webench-tools-lm2585-transformer-design

器件型号:LM2585
主题中讨论的其他器件:UCC28C42

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

介绍了电源设计、它说变压器是定制的。 无替代器件。  是否有方法可以进入变压器设计、让您选择内核和绕组等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

      我们目前没有为 LM2585启用的变压器设计器功能(用于选择内核/波宾)。 我们为许多 UCC 产品启用了该功能。 您可以以 UCC28C42为例。 这是一个共享设计。 单击变压器符号->单击浏览变压器磁芯/绕线槽以查看此功能。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5E587378CDA43B94

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的帮助和快速响应。