This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53667:电感器更改

Guru**** 2946660 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673366/webench-tools-tps53667-change-of-inductor

器件型号:TPS53667

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TPS53667是多相控制器。

我无法更改所有相位的电感器值。 因为当我更改一个电感器值时、另一个电感器值会返回默认值。

您能解决这个问题吗?

此致、
Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    我们没有在 Webench 上观察到此问题。

    请找到以下更改电感器值的步骤。

    a.转至 BOM 并点击 L1的"Select alternate part" 、如下所示。

    b.我们看到一个选项卡、您可以在其中选择不同的电感器值。 请单击"选择"选项、以所需的值为准、如下所示。

    c.您会看到一个弹出窗口,只需单击 OK (确定),如下所示。

    d.现在、您已为 L1选择不同的电感值。 针对 L2、L3等选择不同的电感器值、重复上述 a 至 d 的步骤

    如果您有任何疑问、请告诉我?

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库马尔-圣、

    我认为我的问题不能解决。
    我可以更改 L1,但更改 L2时 L1返回默认值。
    我想将所有电感器从默认值更改为默认值。


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kohei-San、

    我能够将所有电感器从默认值更改为默认值。

    请确认以下内容吗?

    1.您是否在每次电感器更改后更新设计? 请不要在每次选择 BOM 后单击"更新"按钮。 下面是 FYR 的快照。

    2.您是否可以简要描述更换电感器所遵循的步骤?

    3.您能否共享您的设计,以便我们验证问题是否特定于设计? 以下是共享设计的步骤

    谢谢、此致、  

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、

    请验证以下设计、

    使用条件、
    输入电压:12V
    输出电压:0.7V
    输出电流:120A
    Fsw:300kHz
    六相
    我想将电感器更改为"FP1007R3-R15-R (150nH、290u 欧姆)"

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish-San、

    我可以在共享设计后将所有电感器从默认值更改为默认值。
    因此您无需验证我的设计。 感谢您的支持。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei-San、

    感谢您的确认。

    此致、

    Harish