This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:PMP7760

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673879/pmp7760-pmp7760

器件型号:PMP7760

您好!

输入范围可扩展至1500Vdc?

谢谢

此致

Francesco Caruso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该方法可支持1500Vdc 等极高的输入电压、但您需要使用额定电压更高的外部组件、并注意高电压和低电压之间的 PCB 迹线间距。 简而言之、限制不是由 LM5022而是由外部组件和 PCB 设计所决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    此致