This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:演示固件

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20873, UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669004/pmp20873-demo-firmware

器件型号:PMP20873
主题中讨论的其他器件: UCD3138

大家好、

我在寻找 PMP20873的固件、但在其他一些文章中、它是由固件仅用于演示目的而编写的。 我想它仍用于演示、尚未发布。 我可以请求演示固件吗?

非常感谢您的参与。

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在这里写了一个星期。 是否有机会获取固件?

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在这里写了两周。 是否有机会获取固件?

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、你好。 我们对延迟回复您的问题深表歉意。 我刚刚听到拥有设计团队的回复、他们无法为此设计提供固件。  对于由此给您带来的任何不便、我们深表歉意。  感谢您关注德州仪器和 TI 参考设计、我们希望您能继续使用我们的 TI 参考设计解决方案、尽管我们无法为您提供此特定设计所需的一切。  

    此致、

    John Fullilove

    应用工程师

    TI Designs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢你的答复。 我想固件仍处于演示版本、这就是您的团队无法提供固件的原因。 我可以理解、在固件正常运行之前、很难发布。 但是,我们不需要它的最终版本。 我们有足够的经验来为我们的应用完成该固件。 因此、即使它提供了 PFC 的基本操作、我们也可以。 如果您通过电子邮件或其他平台与我分享、我将不胜感激。

    谢谢你

    此致

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    除非可以在 TI.com 上发布演示固件,否则我们通常不会发送演示固件。 目前、对于此参考设计、 它不是、我建议稍后在产品页面上查看更新。

    此外,如果您正在寻找 PFC 的基本操作,您还可以下载其他 UCD3138 EVM 固件,以便更好地了解。 请查看此 EVM 设计:

    谢谢、

    Sanatan