This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00325:柔性 PCB 设计文件

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3435, DLP2010, TIDA-00325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677329/tida-00325-design-files-for-flex-pcb

器件型号:TIDA-00325
主题中讨论的其他器件:DLPC3435DLP2010

您好!

是否有关于将光学模块连接到上部板的柔性 PCB (TIDLP-108374-01)的任何文档? 我联系了 Asia Optical、他们告诉我要 TI 提供设计文件。 一组光绘文件或理想情况下的原理图会大有帮助。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    感谢您关注我们的 DLP 产品、欢迎访问 E2E 论坛。

    我相信我们目前没有这些柔性电缆的设计文件。 话虽如此、您可以使用一些资源来创建柔性电缆。 有关更多信息、请参阅此主题:
    e2e.ti.com/.../2005403

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe、

    感谢您的回复、我们似乎需要自己制作这条电缆。

    DLPC3435的数据表确实包含 DMD 信号的最大长度/不匹配、但它并未说明如何对这些信号进行滤波或缓冲。 柔性电缆在连接器附近有一组电阻器和电容器、我假设这些电阻器和电容器用于过滤/缓冲信号?

    有没有用于将柔性电缆连接到光学模块的两个连接器的引脚?

    或者、我们是否可以直接从 TI 购买此电缆?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    遗憾的是、TI 不提供单独的柔性电缆供购买。 话虽如此、我们确实为 TRP 器件提供了 PCB /布局设计指南、该指南可能会极大地帮助您:
    www.ti.com/.../dlpa071.pdf

    我建议您具体参考 DLP2010部分以了解您的特定需求。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    很抱歉重新打开此主题、但是...

    我使用您链接的文档中的设计指南以及探测原始电缆(EVM 随附的电缆)上的引脚、设计了自己的柔性 PCB。 它无法正常工作、SPI 线的行为就像没有连接任何设备、而投影仪似乎也不能打开。

    下面是我已经完成的一些工作:

    -在两条电缆中的每个引脚上都能保证连续性,所有引脚似乎都匹配。 DLPC3435连接器的引脚排列与原理图中的引脚排列相匹配、DMD 连接器的引脚排列与我从 Asia Optical 获得的引脚排列图相匹配(此外、还与原始电缆上的 DMD 连接器引脚排列相匹配)。

    -已检查两条电缆中每条布线的阻抗。 差分对之间的最高阻抗失配为13 Mohms。 我的新电缆上的差分对的阻抗都原始电缆的阻抗低约300-600 m Ω。 新电缆上 LS_WDATA 和 LS_CLK 的阻抗都原始电缆上的阻抗高~400 Mohms。 如有必要、我可以提供阻抗和长度的完整列表。

    新的柔性 PCB 是在 Eagle 中设计的,使用两层。 布线的长度均根据设计指南进行匹配。 新 PCB 的整体尺寸与原始 PCB 的尺寸大致相同。

    -已检查两根电缆(P1P8V、VOFS、VBIAS、VRST)中电源轨上的电压,它们似乎都匹配。 所有去耦电容器都匹配、并直接放置在另一侧的 DMD 连接器下方。

    探测 SPI 线路。 使用新电缆时、启动过程与未连接电缆时看到的过程相同。 我还检查了柔性 PCB 和 DMD 上 ZIF 连接器之间的 SPI 线路的导通性、并且布线实际上已连接。

    -使用 USB 电缆将 EVM 连接到我的计算机,并打开 DLP Lightcrafter Display GUI (V6.1)。 使用新电缆、软件能够从 DMD 检测和读取信息、当我尝试显示测试图形时、它没有任何抱怨。 投影仪仍然没有打开或反应。

    所有这些测试均使用 TIDA-00325评估模块完成、并与套件附带的原始柔性 PCB 进行比较。 每次测试完成后、我都会使用原始电缆重新连接投影仪模块、它会打开并显示闪屏。

    还有其他故障排除测试可以做吗? 除了匹配外、DMD 布线阻抗是否还需要达到一定的大小? 如果我能提供更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以获取有关此内容的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您的分析如此透彻。 让我来阅读一下、并将其与我的笔记进行比较。 我将在第二天或第二天告诉您、根据您目前所分享的内容、是否有任何明显的错误。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我不确定您的背景和经验、因此我有一些问题/意见:

    您是否在测量阻抗或电阻? 在柔性电缆中、LS_WDATA、LS_CLK 和 LS_RDATA 信号的阻抗需要为65欧姆。 使用 TDR 或类似工具测量阻抗。 每对差分信号都需要为100欧姆差分阻抗。

    在靠近 DMD 的 LS_RDATA 上应该有一个45 Ω 的串联端接器。

    如果 VRST =-14V、VBIAS = 18V 且 VOFS = 10V、则 DLPC343x 正在正确引导。 如果这三个电源轨 达到其工作电平、则 LS 总线必须工作。

    LED 是否亮起?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您的回复、我是一名应届毕业生、非常感谢您的耐心。

    我一直在测量电阻、我认为电容/电感可以忽略不计。 我将在我的布局软件中寻找一种测量差分阻抗的方法。

    2. DMD 连接器附近有一个与 LS_RDATA 串联的45 Ω 电阻器。

    3、这里发生了怪异的事情。 当闪存卡被连接并且 DMD 被断开时、我读取以下电压:VRST = 0.5V、VOFS = 4.5V、VBIAS = 4.5V。 当 I (成功)对闪存卡进行编程时、I 读取 VRST =-14V、VOFS = 10V、VBIAS = 18V。 当我连接 DMD 时、这些电压会降至先前的读数:VRST = 0.5V、VOFS = 4.5V、VBIAS = 4.5V。 正确的读数仅在我对闪存卡进行编程之后和连接 DMD 之前显示。 我的去耦电容器在 VBIAS 上的额定电压为25V、在其他所有器件上的额定电压为16V。

    DMD 未开启。

    我应该提到的一点是、这些柔性 PCB 是用手填充的、并回流焊在热板上。 在我制作的7根电缆中、有2根电缆在我第一次连接时实际正常工作(DMD 将打开并显示闪屏)。 但是、一旦我拔下插头、它们就停止工作。 我的最佳猜测是、当我填充/焊接这些电缆时出现了问题、但我已经检查了每个连接器上的每个引脚、并且没有短路/冷接点(引脚排列仍然与原始柔性电缆匹配)。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    此主题没有活动、我希望您已解决了您的问题。 请告诉我们、以便我可以关闭此主题。

    谢谢、
    Navneet