This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:TIDA-01487设计上的电源电压 SN74LVC32APW

Guru**** 2892160 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487, SN74LVC2G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669423/tida-01487-supply-voltage-sn74lvc32apw-on-tida-01487-design

器件型号:TIDA-01487
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G32

你好

我在查看 TIDA-01487参考设计的原理图、并注意 到 SN74LVC32APW (U1)正在提供5V 电源、而数据表明确指出工作电压必须介于1.65V 和3.6V 之间。 最大电压为6.5V、但在我看来、它在规格之外使用。

 SN74LVC32APW 是否可以毫无问题地提供5V 电源、或者参考设计是否错误、我是否应该使用5V 替代器件对其进行测试?

此致

M. Valentijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您指出这一点。 我们在另一个 e2e 论坛条目中对此进行了说明-请参阅此处: e2e.ti.com/.../665388

    另一种选择是使用 SN74LVC2G32中的两个或单个 SN74LV32APWR。
    我们计划更新 TI 设计指南以反映更改。

    谢谢、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了跟进此主题以供将来参考、我们更新了 TIDA-01487设计文件(原理图、BOM、布局)。 CAN 仲裁逻辑现在使用 SN74LV32APWR。

    此致、

    Thomas