This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40328:电路板制造-详细信息和需要的更改

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673453/pmp40328-fabrication-of-boards---details-and-changes-needed

器件型号:PMP40328

您好!

这是一个很好的设计、我们希望制造几个板来验证其性能、我们希望知道

a)磁性详细信息-使用的变压器和我们可以通过其订购变压器的供应商

b)磁芯、匝数和电感详细信息-构建我们自己的版本

此外、还想知道需要对原理图进行哪些更改、才能使电路板输出达到20V/2.25A。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latif Ameer Babu Sheik

    感谢您的关注。 对于变压器、我们使用 Wurth 的750343705。 您可以联系他们了解设计详细信息。

    如果您想询问我们的支持、让电路板输出20V/2.25A。 需要对许多器件进行优化。 我们建议您联系您当地的 TI 销售部门/FAE、以便他/她能够联系我们。 我们可以帮助指导如何实现这一点并直接进行讨论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你