This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:客户讨论

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673204/tida-00961-customer-discussions

器件型号:TIDA-00961

我有一位客户想要讨论 TIDA-00961。  请告诉我谁能这样做。

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、您好、感谢您为本 TI 参考设计提供的 E2E 技术支持。 我会将其转发给印度的工业系统电力输送团队。 Neha Nain 是设计师。 将来、您能否确保向团队提供有关查询性质的一些背景信息?

    此致、
    John Fullilove
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、 谢谢!  请在转发的电子邮件中与我联系、然后我可以提供其他详细信息。  我不想 在 e2e 上共享此信息、因为 它是客户专有信息。

    再次感谢 John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将 通过电子邮件与您联系 如建议、我们不会通过 e2e 讨论客户专有信息。

    此致、

    Salil