This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD18543Q3A:CSD18543Q3A SPICE 模型引脚定义

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681846/tina-spice-csd18543q3a-csd18543q3a-spice-model-pin-definition

器件型号:CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试将 SPICE 模型用于 CSD18543Q3A、但无法确定引脚定义。 在.lib 文件中、有以下定义:

(小部分
* CSD18543Q3A
(三
*模型历史记录
*用于 SPICE 仿真器的初始模型、基于测量的最终模型
*用于支持数据表的器件数据。 GED 05/04/2017
*
* SUBCKT 定义:1=D 2=G 3=S
(三

在下面、该子电路需要4个引脚:

* PSpice 模型编辑器-版本16.6.0
*美元
.subckt CGS 1 2 3 4.
$CDNENCSTART

那么、我的问题是、第四个引脚的定义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxime:

    如果您使用的是 PSpice (我假设您是因为您尝试运行 PSpice 加密模型)、则无需担心引脚定义、因为我们已经为您提供了符号(OLB)文件。 您可以在项目中简单地实例化它。

    如果您仍然需要了解引脚映射的详细信息、请注意、CGS 不是顶级子电路。 顶层子电路进一步位于网表中、引脚映射如下。

    SUBCKT csd18543q3a 1 2 3.

    1 = d
    2 = g
    3 = s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 LTSpice、因此我想我不能使用加密模型。 是否有非加密模型可用? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxime:

    很抱歉、我们无法公开发布此未加密模型。 如果您可以使用 TINA-TI (TI 提供的免费仿真器)、我们很乐意为您将此模型转换为 TINA-TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我理解、是的、我想要一个 TINA-TI 模型。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxine:

    谢谢。 我们将把它添加到 TINA-TI 转换队列中、并在它准备就绪后返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxine

    我们将在2018年6月7日之前为您翻译该模型、感谢您耐心等待。

    谢谢

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxine:

    此模型已发布到网络。 下次更新到 TI.com 后、它应在明天(6/7)显示。