This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ31710:输出噪声仿真

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673107/tina-spice-lmz31710-output-noise-simulation

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要在仿真或其他分析方法中查看0-100MHz 范围内的 LMZ31710输出噪声/纹波。  是否有建议的方法来使用 TINA 或 PSpice 模型来实现此目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    最简单的方法是运行瞬态仿真并测量 Vout 上的峰-峰值纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    我可以看到这将如何为我提供时域响应。 如何从这里获取频域信息? 是否有后处理/FFT 函数可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我认为这在任何功率器件模型上都没有经过测试,但 TINA-TI 中提供了傅里叶序列分析(Analysis >> Fourier Analysis >> Fourier Series)。 您可以在您的电路上尝试此操作、以查看您是否获得合理的结果。

    不过、我怀疑这种方法的准确性、因为该模型不会捕获高频效应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在输出端使用信号分析器工具? 我得到了这样的响应、但正如您提到的、如果器件模型无法很好地捕获这些信号、那么在较高频率下可能不准确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您可以使用此功能、但免费版本(TINA-TI)中未提供此功能