This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6553:如何测试 LMH6553的 CMRR?

Guru**** 2529950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6553, OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677174/tina-spice-lmh6553-how-to-test-cmrr-of-lmh6553

器件型号:LMH6553
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA827

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我想测试 LMH6553的 CMRR、以找出外部电阻器比率的精度不匹配。 如其数据表中所述、CMRR 为82dB。 但是、我构建了一个像 OPA827这样的电路、如所连接的那样、以5V 的单电源测试 CMRR。 结果仅获得46dB。 请告诉我为什么它的 CMRR 这么慢?  

非常感谢。

此致、e2e.ti.com/.../LMH6553-AC-CMRR.TSC

Hieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hieu、

    我尝试对您的电路进行一些修改、以便为 LMH6553模型提供差分输出。
    这就是数据表表和曲线中类似的器件的特征。

    连接了经修改的电路。

    从该电路可以看出、模型的 CMRR 要比数据表好得多。
    请查看电路和内嵌在原理图中的图。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Johne2e.ti.com/.../LMH6553-AC-CMRR-_2D00_-Copy.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的修订。 这对我很有帮助。 然而、(1)我仍然想知道、当我调整电阻器的值时、它的 CMRR 会有一些变化。 (2)如果我使用 VCM/Vos、与您的方法相比有何差异? 由于我使用这种方法、我还可以得到大约180dB。 我之所以要找到该电路的 CMRR、是因为我想找到精度不匹配的电阻器。 使用这些分立式组件会对 CMRR 产生很大影响。

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Hieu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hieu、

    在我们可以回答您的问题(1)之前、我需要知道您如何更改电阻器的详细信息。

    我使用的方法估算器件输入引脚上的共模电压、并将其除以器件输入引脚上的差分失调电压。

    这是因为 CMRR 通常 被定义为由共模电压引起的附加差分失调电压。

    但愿这对您有所帮助。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的回复。

    "我的问题1是..."

    更改电阻器值的详细信息随其 CMRR 附在本答复中。  

    我 想问的另一个问题

    我想知道为什么 LMH6553的 CMRR 在其数据表中为82dB。 不过、在该 仿真中、我们可以得到大约180dB 的增益。 我不知道为什么?

    再次感谢您花时间回答我的问题。

    此致、

    Hieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hieu

    模型网表中的文本标题提供了模型应满足的规格列表。
    CMRR 是规格之一。

    自2008年首次发布以来、它经过了一些修订。
    其中一个修订版本可能会影响 CMRR。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我可以向您询问 CMRR 吗?
    从理论上讲、如果运算放大器的 CMRR 仅为82dB (来自其数据表)、则当电阻器不匹配时、电路的 CMRR 不能大于82dB。 但是、当我在 TINA 中运行仿真时、尽管电阻器不匹配、但 CMRR 仍大于100dB (~110dB)。
    发生了错误、但我无法解释。 请帮我解释这个问题吗?
    因为我真的需要这种解释来解决我的系统。
    非常感谢您的帮助和宝贵时间。
    此致、
    Hieu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hieu、
    请连接提供您所提到结果的最新电路、我将查看该电路。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请查找 所附电路。

    我更改了电阻器比率、以使其具有失配率。 但 CMRR 始终高于100dB。 我不知道为什么。

    我使用理想的运算放大器来仿真幽灵中的 CMRR、由于电阻器不匹配、CMRR 只能得到~66dB。

    您能否帮助检查您先前修订过的此电路?

    非常感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../LMH6553-AC-CMRR-_2D00_-rev-TI.TSCBest此致、

    Hieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hieu、

    抱歉、我一开始没有注意到这是什么设备。
    我们 可能看到的部分原因是这是电流反馈器件。
    换句话说、它放大输入引脚电流而不是输入引脚电压

    您可以通过查看图37和38来查看这一点。
    它们显示了开环互阻抗、而不是开环电压增益、该互阻抗定义为 d (Vout)/d (Iinput)。
    数据表第19页也有一些注释。

    我将继续查看 CMRR、并将很快回复此主题并提供我的调查结果。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我想找到该运算放大器 LMH6553的 CMRR、然后找到包含许多运算放大器的整个系统的 CMRR。

    首先、我尝试在没有电阻器不匹配的情况下找到 LMH6553的 CMRR、然后找到具有电阻器不匹配的 CMRR。  

    由于电路连接到您的邮件中、没有电阻器不匹配、CMRR 约为187dB而电阻器不匹配时、CMRR 约为110dB

    由于电阻器不匹配、我了解 CMRR 无法达到110dB。  

    因此、我需要您的帮助来检查此电路。 它有什么问题?

    非常感谢。

    此致、

    Hieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hieu、

    经过一些测试、模型的 CMRR 似乎与数据表不一致。
    需要修改模型以纠正这种情况。
    我无法为修订提供时间范围、但当修订完成时、我将对此主题帖发布答复。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    您是否使用了提供给您的相同电路架构进行测试、或者您现在构建了一个新测试?

    我想知道用于测试其他芯片的架构。 如果您不介意、可以向我发送电路来测试 CMRR 吗?

    再次感谢您的帮助。

    最棒的

    Hieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hieu、

    连接了最新的电路。

    此致、
    Johne2e.ti.com/.../LMH6553-AC-CMRR-_2D00_-rev-2-TI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您修改电路。

    当您有新的修订版模型时、请告诉我。

    最棒的

    Hieu