请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A3001-EP 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我能否为 TPS7A3001的 FB 引脚留出裕量? 它似乎不能在 TINA 仿真器中工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我能否为 TPS7A3001的 FB 引脚留出裕量? 它似乎不能在 TINA 仿真器中工作。
您好 Richard、
您可能尚未使用 Web 上提供的型号的最新版本。 我已将该版本与您的电路结合使用。 我还将-2V 直流源更改为 PWL 源、并将运行时间延长至10ms。 请告诉我这是否适合您。