This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:TIDA-00653

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/670251/tida-00653-tida-00653

器件型号:TIDA-00653

您好!

我们已成功订购电路板和器件来构建原型、从而测试可能的设计。  但是、我们无法找到对 SMT 机器进行编程所需的拾放数据。

非常感谢您的帮助、

此致、

Brett Hinds

CCK 自动化   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    我已联系我们的 UCD 团队、了解他们是否帮助查找设计的拾取和放置数据。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

    您能否从此处的链接中获取文件:

    谢谢、

    Sanatan