This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01021:LMK04828、LMX2594

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021, LMK04828, LMK00304, LMX2594, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672600/tida-01021-lmk04828-lmx2594

器件型号:TIDA-01021
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK00304LMX2594LMK61E2

你好!

我对 TIDA-01021 (多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计)有一些疑问。
在该设计中、您使用通过 LMK00304进行缓冲的 LMK04828的 OSCout 输出来馈送两个 LMX2594器件的 OSCin 输入。 为什么不使用 LMK04828的 DCLKoutX 输出直接为 LMX2594的 OSCin 输入计时? 它消除了使用 LMK00304缓冲器的必要、该缓冲器向 LMX2594使用的基准时钟添加模糊的传播延迟和特定噪声。

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIC、您好、感谢您关注德州仪器和 TI 设计。 您的查询已转发给我们在印度的工业测试和测量团队。 因为现在已经是周末了、他们将在接下来的1-2个工作日内回复您。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、John!

    此致、Vic。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此设计中、LMK04828在 PLL 模式下工作、以生成 FPGA 时钟和 SYSREF。 因此、它会将 PLL 噪声添加到 DCLKout 信号中、这不是 LMX2594的干净基准信号、以实现其最佳性能。

    LMX2594s 的 OSCin 信号是来自 LMK61E2的 LMK04828和 LMK00304的缓冲输出、这些输出具有恒定延迟、并且增加了可忽略的噪声。

    TIDA-01021参考设计还为 LMX2594的 OSCin 提供 DCLKout 信号。 当 LMK04828用于具有高性能外部时钟输入的分配模式且不会增加噪声时、可以实现此配置。 在这里、LMK00304将被旁路掉。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、Ajeet!

    正如我看到的、LMK00304具有四个差分输出。 是否最好先使用 LMK00304缓冲 LMK61E2输出、然后将 LMK00304输出的基准提供给 LMK04828和 LMX2594s、从而从 LMX2594s 的基准路径中排除 LMK04828?

    此致、
    维也纳国际中心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、可以在 LMK04828和 OSCin 信号(来自 LMK61E2/VCXO /外部基准)之间放置 LMK00304、并为 LMK04828和 LMX2594s 提供基准信号。
    但是、该设计具有各种选项、不适合如上所述的 LMK00304:
    在 LMK04828的双环路配置模式下、如果外部基准想要在 PLL1中锁定板载 VCXO、则 LMK00304不需要传入 LMK04828和 OSCin 信号之间。
    2.提供了旁路/移除 LMK00304并使用 R262/R263/等 在分频模式下分配 LMX2594的 OSCin 的选项。 尚未经过测试。

    谢谢!
    此致、
    Ajeet Pal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的回答、Ajeet!

    此致、

    维也纳国际中心