This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00010:TIDA-00010

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683141/tida-00010-tida-00010

器件型号:TIDA-00010

TI 是否有 TIDA-00010软件的说明文档? 特别是心率和 SpO2计算方法;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    此参考设计(算法部分)是与一些大学合作开发的,因此我们没有任何文档可以帮助您了解算法。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prabin

    非常感谢您的回复、也许您现在无法获得的算法、但我建议 TI 为应用软件提供一些解释。 这些简单的固件可以帮助我们设计和提供一些方法。

    谢谢、我希望 TI 能为应用固件提供一些说明。