主题中讨论的其他器件: DRV8323、 TIDA-01516、 BOOSTXL-DRV8323RH
降级器、
我现在正在测试 TIDA-01485。 这是一个问题。
在轻负载和重负载模式下都是如此。 有时、无法自动启动。
有人对此问题提出建议吗?
。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
我现在正在测试 TIDA-01485。 这是一个问题。
在轻负载和重负载模式下都是如此。 有时、无法自动启动。
有人对此问题提出建议吗?
。
尊敬的 Zhengqing:
我以前没有看到过这个问题。 您能帮我更好地了解这种情况吗? 您使用 的是从 http://www.ti.com/tool/TIDA-01485下载的固件 、还是开发了自己的固件? 当电机未启动时、请检查栅极驱动器故障指示、可以在 红色 LED "D2"上观察到该指示 ( 该指示灯将闪烁)或监控栅极驱动器 DRV8323故障引脚处的信号? 请检查 MCU 的 PWM 信号和栅极驱动器输出。 我想了解 问题是来自 MCU 固件、栅极驱动器故障还是 MOSFET。
谢谢、
制造商
尊敬的王正清:
我从您的回复中了解到、您使用的固件与 TIDA-01485页面中提供的固件相同。 如果是、请检查以下几点。
1.当电机未启动时、无论栅极驱动器是否出现故障、请查看 nFAULT 引脚或 LED D2。
2.电机是像堵转转情况一样获取高电流、还是仅获取低电流。 这取决于速度命令的 POT 电压基准。
3.您也可以尝试增加启动占空比、通过更改 TD0CCR1和 TD0CCR2的初始值、可以在定时器初始化"Init_TimerD"时更改该占空比。
4.我也怀疑端口中断是否正常发生。 需要进行验证。 快速检查是从端口2 ISR 矢量中删除霍尔状态读取和换向、并将其放置在计时器 D ISR 中、然后查看 问题是否得到解决。
谢谢、
制造商
尊敬的 Manu,
非常感谢你的帮助。 我尝试了您列出的所有要点。
对于3和4、
我尝试过这些方法、但电机仍然无法正常工作。
对于2号、当电机停止时、电流约为50mA。 对于运行情况、电流约为250mA。
表示1。
我测试 故障波形、显示如下:
对于电机停止:
对于运行模式:
问题出在这里:无论电机是否工作、故障引脚中仍有波形。 这真的很奇怪。
此外:
对于无法启动的条件:
电机将在上电时以非常小的角度布线。 当我关闭电源时、电机将返回到开始位置。
如果我在上电时推动电机路线、电机将开始转动。 否则,孔系统将在这种情况下卡住(通电时呈小角度,断电时返回)
我使用来自 Web 的原始文件、是否有针对此案例的建议??
谢谢
尊敬的 Zhengqing:
如果电路中的所有部件正常工作、 则故障输出应始终保持高电平。 现在、如果故障输出切换、这意味着电路板中存在一些故障条件。 您能否逐一尝试禁用 DRV8323中的故障设置、并查看导致问题的故障是什么?
我从上述分析中了解到、即使电机运行、也会使故障引脚切换、这是意料之外的。 请查看 TIDA-01485固件中的 DRV8323.h 和 DRV8323.c 文件、更改 DRV8323的寄存器设置、逐个禁用每个故障。
从电机的角度来看:
-请确保所有三个霍尔传感器均已正确连接、我建议您检查进入电路板的霍尔传感器波形。
如果缺少一个霍尔传感器、这可能会导致类似的问题、即电机可能会在一段时间内启动、而不会在其他时间启动。 请检查此项的优先级。 此外、检查霍尔匹配情况。
谢谢、
制造商
尊敬的 Zhengqing:
对于1xPWM 模式、请查看 DRV8323的数据表以了解霍尔信号连接。 请注意、DRV8323的 INLc 引脚用作 nBRAKE 信号、并被拉至高电平以实现正常运行。 也相应地设置 DIR 引脚。 在硬件版本 DRV8323RH 中、必须相应地设置 MODE 引脚以启用1xPWM 操作。 请检查霍尔信号和电机反电动势的匹配情况。
TI 参考设计 TIDA-01516 (http://www.ti.com/tool/tida-01516shows)使用 SPI 版本的 DRV8323的1xPWM 模式。 此外、您还可以查看 EVM"BOOSTXL-DRV8323RH"、了解基于 DRV8323RH 的电路的原理图。 http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-DRV8323RH
如果您在启动期间看到故障信号(这可能是启动问题的原因、 µs 找到原因)、我建议您根据数据表中指定的时序切换 DRV8323的使能引脚(可 使用使能引脚上的8至40 μ s 脉冲来复位故障条件。)
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
制造商