This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC38RF82:需要 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671459/tina-spice-dac38rf82-ibis-ami-model-needed

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我查看了产品文件夹、我们有一个用于 DAC38RF82的 IBIS 模型、但我有一位客户需要 IBIS-AMI 模型。  请告诉我:

1、我们是否有用于此 DAC 的 IBIS-AMI 模型?

如果没有、我们可以获得为此 DAC 设计的 IBIS-AMI 模型吗?

3. 如果我们需要并能够获得为此 DAC 制作的 IBIS-AMI 模型,请提供预计的交付日期。

感谢大家的问候、TI-AFA John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将开始与产品组接洽、并随时向您通报进展情况。

    此致、

    David Larkin

    ADS 设计支持服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续在内部沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯定仍然需要制作 DAC38RF82 IBIS-AMI 模型、因此这个问题尚未解决!