This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG5200:测量功率耗散

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672544/tina-spice-lmg5200-measure-power-disipation

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在为 TINA 实验 TINA-TI 参考设计"snom478c.TSC"、要测量的关键值之一是 GaN 器件本身在不同条件下的功耗。 如何测量或从 TINA 获取此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    许多仿真器可以列出组件及其功率耗散、但对于加密模型而言、这是不可能的。

    从方框图中可以看到、GaN 器件是 连接到外部引脚的唯一元件、 因此您应该能够 通过这些引脚测量 V 和 I。

    我要关闭此 TT。

    此致、

    Arash