This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00765:TIDA-00765是否可能超过15千克范围、如1。 30~80kg 2. 65~155kg 3. 140~350kg 应用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669707/tida-00765-is-it-possible-for-tida-00765-over-15kg-range-as-like-1-30-80kg-2-65-155kg-3-140-350kg-application

器件型号:TIDA-00765

你好、Sirs。

TIDA-00765是否可能超过15kg 范围、如1。 30~80kg   2. 65~155公斤   3. 140~350kg 应用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    很抱歉耽误你的回答。 TIDA-00765在设计时考虑了食品处理器、显示了5kg (最大系统重量的33%= 15kg)范围内的高线性 度、 分辨率为1g (5000步长~ 5kg)。 在您的示例(1)中、我们将查看 80kg 的系统重量 、范围 为50kg (38%)。 我希望这会产生6g 的分辨率、因为您几乎只需将应变仪向上调节、并在更宽的范围内扩展 ADC 的分辨率。 但除此之外、情况非常相似。

    对于其他两个示例、您将范围扩展到最大系统重量的~60%。 我认为、在您要求更宽的线性范围时、您不能简单地为这两个应用扩展 TIDA-00765的结果。 您 需要 再次使用设计指南中提供的公式分析整个系统。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Michael