This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00951:适用于 UPS 的2kW、48V 至400V 隔离式双向直流/直流转换器参考设计

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679603/ccs-tida-00951-2-kw-48--to-400-v-isolated-bidirectional-dc-dc-converter-reference-design-for-ups

器件型号:TIDA-00951

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在研发本主题中提到的双向降压/升压转换器。 在网站页面上、我在 CCS 中找不到软件文件。 您能不能向我发送软件文件、以便我可以对其进行测试。

感谢你的答复。

此致、

Nauman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nauman、

    请联系 相关的 TI 销售/应用工程师。 我们将能够通过它们共享固件。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nauman、

    本周您将能够从 TIDA-00951下载固件。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息。

    此致