This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS27082L:如何将加密模型从 TI 导入 TINA?????

Guru**** 2548120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS27082L, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679341/tina-spice-tps27082l-how-do-i-import-an-encrypted-model-from-ti-in-to-tina

器件型号:TPS27082L
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS22810

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我通常使用 LTSpice、并且尝试第一次使用 TINA。  我可以看到大多数人为什么使用 LTSpice。

我只想从 TI 网站导入 TPS27082L 模型、以便将一个非常简单的仿真组合在一起。  模型已加密、不会导入。  我的上帝、我甚至无法从 TI 获得使用他们自己工具的模型?!  这是我不使用 TI 器件的部分原因、公司似乎讨厌自己的客户。  是否有可能让 TINA 从 TI 网站导入模型、如果可以、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 在 PSpice 中加密的模型(由 Cadence 而不是 TI 拥有)不能在任何其他仿真器中工作。 不过、我们可以为您将模型转换为 TINA-TI。

    需要注意的一点是、不建议在新设计中使用 TPS27082L。 TI 建议改用 TPS22810。 您是否希望改用适用于 TPS22810的 TINA-TI 模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    我没有听到你们关于这个问题的反馈。 您能否告诉我们您是否希望我们为您将 TPS22810模型转换为 TINA-TI?

    谢谢、
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回答-是的、如果您能够转换 TPS22810、 那将会非常有帮助。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们会将其添加到 TINA-TI 队列中、并在完成后立即返回给您。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    只是想为您提供更新。 我们预计将在下周某个时候为该模型做好准备。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    TPS22810 TINA-TI 模型已于今日发布到网络。 它将在明天显示在产品文件夹中。