This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9656:设计文件

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684093/pmp9656-design-files

器件型号:PMP9656

您好、sirs、

我们对该参考设计感兴趣。 您能否提供光绘文件和 CAD 文件? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、感谢您关注德州仪器。 请查找随附的 PMP9565设计的 odb 文件。     e2e.ti.com/.../PMP9656_5F00_REVB_5F00_ODB-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     

    感谢您的支持!

    我们使用 Cadence 软件,因此无法打开 odb 文件。

    您能否将文件转换为 Cadence 格式或将其导出为 PCB 制造商的通用光绘文件?

     

    我们还有两个问题、

    1. A 版本和 B 版本之间有何差异?
    2. T1的引脚7/8和引脚10/11似乎通过 PCB 链路 http://www.ti.com/lit/df/tidrbd3/tidrbd3.pdf 连接在一起

    但在原理图中、只有引脚7和引脚11连接到次级侧的 MOSFET。

    您能帮助澄清哪一个是正确的吗? 谢谢!

     

    此致、

    Sam Ting

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    从修订版 A 更改为修订版 B、添加了 R100、并更新了变压器的封装。 感谢您的观看。 我更新了布局、但忘记了更新 Web 上的文档、我们现在将进行更新。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    谢谢!
    您能否先提供 Cadence 格式的最新 PCB 文件、或将其导出到 PCB 制造商的通用光绘文件中?
    (我们使用 Cadence 软件,因此无法打开 odb 文件。)

    此致、
    Sam Ting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉、回答很慢。  以下是光绘文件:  

    e2e.ti.com/.../PMP9656_5F00_REVB_5F00_Gerber.zip

    谢谢、

    Brian