This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6661:PMP6661

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/670009/pmp6661-pmp6661

器件型号:PMP6661

需要变压器详细信息和设计文件、以便我们参考构建产品。

我们的产品规格。

输入:70V 至140V A/C

输出- 19V @ 4.5A

请帮帮我们。

此致、

PONRAAJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有适用于您的帐户的 FAE?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    不知道 FAE 支持。

    如果您能用输入来指导我、我们就能赢得这一机会。

    此致、

    PONRAAJ