This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01570:TI CAN 可视化工具

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671902/tida-01570-ti-can-visualizer

器件型号:TIDA-01570

您好!

我正在尝试使用 TIDA-01570评估板进行实验。 tidudq6.pdf 指定为此模块使用 TI CAN 可视化工具。 请提供此工具的链接。

谢谢

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    让我来检查一下并为您提供下载地址。   

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此测试软件正在发布中。  在这种情况下、该位置将添加到设计指南文档中。