This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:Wurth Elektronik 提供的变压器 T2最新版本为750343382R02、与 TI 提供的 TIDA-00951原理图和 PCB 不匹配。

Guru**** 2550730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684615/tida-00951-the-lastest-version-of-transformer-t2-provided-by-wurth-elektronics-is-750343382r02-which-does-not-match-the-tida-00951-schematic-and-pcb-provided-by-ti

器件型号:TIDA-00951

大家好、TI 工程师。

最近、我使用 TI 的 TIDA-00951设计制作了 UPS 等器 件。Wurth Elektronik 提供的变压器 T2设计为 R02版本、该版本偏离了 TI 提供的原理图和 PCB。

 在 TI 提供的原理图和 PCB 中、T2的初级线圈没有中心抽头。但在 Wurth Elektronik 提供的变压器中、T2的初级线圈具有中心抽头。

我需要 TIDA-00951的最新原理图和 PCB、您能为我提供吗?

查看照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这款最新的变压器使用中心抽头来降低变压器中的接近损耗。 您无需终止电路板上的中心抽头。 请切断引脚4、5、6、以免它们接触到您开发的 PCB。 除此之外、您还可以使用相同的 PCB 来使用该变压器。

    此致、
    RAM