This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:定制的 LLC 设计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681991/tida-01495-as-built-llc-design

器件型号:TIDA-01495

本参考设计的文档存在一些不一致之处。 使该设计工作的最终值是什么? 具体而言、LLC 电路中的电感和电容是多少? 什么是谐振频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    电路电路的电路。 磁化电感~ 150uH。 谐振电感器15uH 和谐振电容器66nF。

    此致、
    RAM