This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在哪里可以知道 Plabs SAR ADC EVM 的 Plabs SAR 试件上的电容和电阻

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671610/where-can-i-know-the-capacitance-and-resistance-on-the-plabs-sar-coupons-of-plabs-sar-adc-evm

主题中讨论的其他器件:ADS1220ADS7042

大家好、我正在学习 SAR ADC 的输入驱动器设计和参考驱动器设计。

Plabs SAR ADC EVM 是使用不同优惠券进行实验的绝佳方式。

很高兴能够立即使用 GUI 进行频谱分析。

现在、我想对前端设计的噪声进行一些手工计算、并在 GUI 上进行验证。

但有一个问题,我不知道优惠券上的电容和电阻。

请告诉我在哪里可以找到它们吗? 我在指南(SBAU307)中未找到它。

非常感谢。

此致、

Willy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、

    测试板的原理图是 SBAU307文档中的图40至49。 对于电路板上的 ADS1220、ADS7042和 ADS8660 ADC、您可以在其各自的数据表中找到详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢 !!

    我 找到了。

    此致、

    Willy