This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4478:MOSFET 集电极

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682138/pmp4478-mosfet-collector

器件型号:PMP4478

您好、再说一次、

我们有一个相关的问题。

我们将 MOSFET 从原理图更改为 PN:Rdson 为0.47R 的 STL11N65M5。 我们需要询问是否需要更改 R4和 R5值。

第二个问题是,您是否建议在 R4 (可能还有 R5)之前使用铁氧体磁珠来降低 EMI ...它是否会对设计产生不利影响? (假设铁氧体磁珠的 Rdc 几乎为 nill)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他问题:

    我们将测量 MOSFET 两端的电压、并在620V 下过冲
    我们希望将其降低到550V 以下、并且我们正在考虑修改 RCD 网络
    我们能否将 C3增加到2200pF (最大值是什么)并将 R1降低到20K (最小值是什么)

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需更改 STL11N65M5的 R4和 R5值、应根据 EMI 测试结果增大 R25值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们确实将 R25增加到50R
    然而、振铃发生在退磁(MOSFET 关闭)时、这就是我们要求 RCD 值的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    但是、2200pF 对于 C3来说太大、20k 对于 R1来说太小。 这是效率(R1热性能)与 MOSFET 峰值电压之间的折衷。 可以在 RCD 电路上添加 TVS 来降低电压。 顺便说一下、您可以尝试将变压器更改为夹层结构、以降低漏电感。

    此致、
    Linda Ye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda 请原谅我们的延迟。
    请参阅此处的答复
    我们应该在 TVS 中选择哪些钳位电压值? Vishay:SMBJ150A-E3/52是否合适?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只需登录即可查看是否有人可以回答。
    谢谢你
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    输入电压是多少? 如果最大输入电压为264Vac,并且变压器将无线电 n 旋转为77/5=15.4,则平坦电压为264*1.4+n*Vo=447V,则尖峰电压应低于103V。 您可以尝试 SMBJ90A 或 SMBJ100A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尝试并返回给您。

    此致、