请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
是否有人可以帮助我解决客户提出的以下问题:
我当时所做的这一操作引发了一个问题、那就是使用一对双路运算放大器设计一个立体声 DAC 输出电路。
我已经阅读并研究了 DAC 和运算放大器数据表、以及有关此主题的几个 TI 应用手册、其中一些非常有用。
我想拆分运算放大器 I/V 级的输出、通过重复的运算放大器输出级"驱动"两个高阻抗线路电平输出、 并希望使用 TINA 分析 THD 和噪声、并确保其不受较高独立输出级输入阻抗的噪声(由输入电阻器设置到输出级)的影响 或驱动两个并联输出级的较低组合(电阻)阻抗的失真。 这是一种平衡行为。
有时、当这样做时、似乎工作正常、但有时我会得到 THD 数字、这是我不相信的。 THD 会发生巨大变化、等待不同数量的源周期启动。 等等 遗憾的是、该工具没有太多可见性。
因此、我想更详细地了解该工具的工作原理、以便能够判断所有这些情况。
此致、
David