This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:具有多个模型的宏。 如何选择一个?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672210/tina-spice-macro-with-multiple-models-how-do-i-select-one

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在使用 Vishay 的 SiSS27ADN MOSFET 模型时遇到问题。 问题在于它包含 PMOS 和 NMOS 模型。 当导入宏时、它似乎默认为 NMOS 模型、但我没有选择要使用的模型的选项。 我的解决方案是从文件中删除 NMOS 线路、迫使它使用 PMOS 版本。

是否有方法从文件中选择要使用的模型?

以下是原稿:(我注释掉了 M2行。 和.model NMOS 部分)


 

********
*版权: *
* Vishay Intertechnology, Inc. *********

* 2017年5月22日
* ECN S17-0802,修订版 A
*文件名:SiSS27ADN_PS.txt 和 SiSS27ADN_PS.lib
*本文档旨在用作 SPICE 建模指南
,不*构成商业产品数据表。 设计人员应参阅
*相应的数据表,该数据表的数字与保证规格
的数字相同*。
SUBCKT SiSS27ADN D G S
M1 3 GX S S PMOS W= 8975000u L= 0.30u
M2 S GX S D NMOS W= 8975000u L= 0.27u
R1 D 3 3.084e-03 TC=2.670e-03、5.704e-06
CGX S 2.698e-Q1
TCC-Q1 2.904e-Q1
TC-Q1 TCC-Q1 2.906E-Q1
GQ 2.906E-Q1 TCC-Q1 2.906E-Q1 GQ 2.906E-Q1
100 200 1
ITCV S 100 1U
VTCV 200 S 1
DBD S DBD 8975000u

.MODEL PMOS PMOS (Level = 3 TOX = 5e-8
+ RS = 0 KP = 4.004e-06 NSUB = 4.099e+16
+ Kappa = 1.148e-03 NFS = 9.040e+11
+ LD = 0 is = 0 TPG =-1

模型 NMOS NMOS (电平= 3 TOX = 5e-8
+NSUB = 5.061e+15 IS = 0 TPG =-1

.model DBD (
+FC = 0.1 TT = 4.069e-08 T_measored = 25 BV = 31
+RS = 8.719e-03 N = 1.125e+00 is = 6.683e-12
+EG = 1.234e+00 XTI =-2.630e+00 TRS1 = 2.090e-03
+CJO = 2.173e-12 +00
= 5.673e-J = 5.7e+00结束



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我希望您使用的是 TINA-TI 的最新版本、即9.3.150.328。 我尝试导入此文件、但没有发现任何问题。 尽管子电路中有 PMOS 和 NMOS、但只有1个主子电路、即 TINA-TI 将为其创建宏的 SiSS278ADN。

    正如我提到的、它没有给我任何问题、我随附在这里供您参考、但我建议您确保自己也能做到这一点。 请尝试一下、如果您遇到任何问题、请告诉我。 如果您不熟悉 TINA-TI、下面的视频培训系列可能也会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../MOS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够创建宏。问题最终是引脚映射不正确。  我尝试使用您提供的 TSC、但从下面显示的瞬态分析(10ms)来看、它似乎无法正常工作(请参阅随附的:MOS_TM.TSC)、尽管 VGS 超过了-2.2V 的 VGSh、但 FET 似乎没有打开。 我认为、它还具有错误的符号引脚映射、但很难从宏中辨别(是否有方法可以看到这一点?)
    此外、我找到了有关该模型的更多文档、现在更有意义的是、为什么它们显示 NMOS 和 PMOS 模型。 错误的引脚映射使我相信它是用作 NMOS 我移除了 NMOS 并重新映射了图形上的引脚。

    感谢你的帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/MOS_5F00_TM.TSC