This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA348:时间-受控开关问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672235/tina-spice-opa348-time---controlled-switch-question

器件型号:OPA348
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、  

我对时间控制开关的功能有疑问。 我尝试在 LDO 输出上复制负载阶跃响应、但我认为我未正确配置时间控制开关。  

接下来、我尝试在一个简单的运算放大器电路上使用同一个开关、但正确使用该开关仍有问题。 在瞬态响应图下、运算放大器的行为就像开关不在那里并且没有触发一样。  

如果我对其他 E2E 帖子的理解是正确的、则开关应在500us 时打开、在1ms 时关闭、然后在周期为2ms 后再次打开3ms? 这似乎未反映在我的瞬态响应中。 时间控制型开关在瞬态分析中是否不起作用?

如果有另一种建议的方法在输出上复制负载阶跃、这也会很好。 我希望在1ms 内将输出负载从0A 复制到3A。  

谢谢、

黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    您可以共享 TSC 文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    我已附上两个文件、OP-AMP 示例和我的实际 LDO 示例。 两个时间相关的开关都标记为 SW1。  

    感谢您的帮助、

    Arthur

    e2e.ti.com/.../Example-OP_2D00_AMP-Switch.TSCe2e.ti.com/.../TPS54424-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    开关工作正常、但您设置它的方式将打开500us、关闭1.5ms (总周期为2ms)-请参阅下面的内容。

    如果您需要将开关关闭1ms、则必须将时间周期更改为1.5ms、而不是2ms -请参阅以下内容:

    话虽如此、OPA348的最大电源电压为5.5V、因此您不能使用+/-15V (总共30V)为其供电。

    我随附了您自己的仿真原理图。

    e2e.ti.com/.../Arthur-OPA348.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Marek 的帮助。 我将开关放置在 R2之后、而不是直接连接到运算放大器引脚1。 我不知道这会影响仿真的原因、但现在应该修复了。

    谢谢、
    Arthur