This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10116:PMP10116 -输出电容器

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684546/pmp10116-pmp10116---output-capacitors

器件型号:PMP10116

我想知道是否可以在150至200W 的功率范围内减少输出电容器而不会产生重大后果。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减小输出电容器将增加总开环的增益并减小相位裕度。  因此、在任何输出电容变化(电容和/或 ESR)后、必须使用频率响应分析器(如 VENABEL)测量和优化环路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢。