This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00367:TIDA-00367

Guru**** 2881040 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00701, PMP10912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671650/tida-00367-tida-00367

器件型号:TIDA-00367

先生,

我想知道 TIDA-00367的功率因数以及该器件型号的可用性

或建议24V-6A 交流/直流 SMPS 的任何其他设计。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jamal Waris:

    遗憾的是、TIDA-00367无法购买。

    在 TI、您可以找到三种板:
    EVM:评估模块:可购买、您可以在组件页面中对组件进行评估。
    -PMP:参考设计:无法购买这些电路板、它们通常包含原理图、BOM、光绘文件和简单的测试结果。
    TIDA:TIDesigns:无法购买这些电路板。 它们与 PMP 类似、但具有系统说明、设计理论和分步设计过程等附加信息。

    我建议您使用此链接查找可能符合您要求的设计: www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp
    下面列出了 TIDA-00367以外的其他可能符合您要求的设计:
    TIDA-00701、PMP10912、PMP5141