This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 问题打印自制 PCB 电路板

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672056/question-printing-pcb-circuitboards-homemade

尊敬的支持:我想知道并尝试在 E2E 论坛上了解除 IC 芯片之外的新发展、

请多多包涵。 德州仪器(TI)是否有一个部门对使用液体打印电路板感兴趣?

我偶然发现了铣削电路板的替代产品。 通过使用称为 DMP2800 (25um 分辨率)的器件、根据导电油墨(铜或银色、您可以生成更小的迹线)。

我的想法如下:

订购一层薄塑料、可能是特氟龙、也可能是两侧都有铜的约50um FR4、使用一些测力机、
UV 固化、然后将其置于 DMP2800 (最小分辨率、25um)下(UV 固化墨水或热固化墨水)、然后添加另一层测力计。
再次进行热固化、您可以得到最薄的基板(尤其适用于 HF、并且走线比普通 CNC 铣刀薄0.1mm)。

器件: www.fujifilmusa.com/.../

下面是一些提供紫外线或热凝油墨的公司。

http://copprint.com/

MG 化学品的银导电液体为0.2欧姆/英寸。

www.dupont.com/.../inkjet-silver-conductor-inks.html

我非常期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastiaan、  

     感谢您提供此信息。  可能有一些产品组对这种 PCB 技术感兴趣、但我不知道有任何积极采用这种技术的产品。  再次感谢您提供的信息。   

     您是否使用该设计中的 TI 器件设计了采用此技术的 PCB?   

    此致、

    ~Leonard