This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:同步整流器侧的缓冲器要求

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683066/tida-00951-snubber-requirement-on-the-synchronous-rectifier-side

器件型号:TIDA-00951

您好!

当转换器以降压模式(充电模式)运行时、LV 侧的 MOSFET 不需要任何缓冲器。 因为 MOSFET 体二极管反向恢复电流会导致 MOSFET 上出现尖峰。

还可以简要说明有源钳位电路如何帮助降低尖峰以及放电模式下导致该尖峰的确切原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、埃斯瓦、

    流经 MOSFET 体二极管的电流的 di/dt 受到漏电感器的限制。 因此、我们在 LV MOSFET 上看不到任何明显的反向恢复。

    在放电模式下、该设计用作电流馈送转换器。
    在"传统"电流馈送转换器(与电压馈送转换器不同)中、开关功率级的输入端不会有任何去耦电容。 此外、电感器电流是连续的。 因此、当对角线 MOSFET 对关闭时、由于杂散(MOSFET 引线、PCB 布线)电感、MOSFET 上会出现巨大的电压尖峰。

    在该设计中、有源钳位会在关断时将电流从 MOSFET 对角线对中移出、因此会在关断时降低电压尖峰、因为在关断时杂散电感中的能量将非常低。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    我仍然不清楚有源钳位的工作情况。 让我们考虑下图

    只需将转换器的电流馈送侧驱动
    寄生电感。

    在升压模式期间、所有开关都打开、当对角线对角线对角线时、指示器会充电和放电
    线对已关闭。

    让我们考虑开关1和4已关闭。 在关闭这些 MOSFET 上的 LPS 之前、会承载电流
    当 MOSFET 关断时、存储的能量将倾入 MOSFET 的输出电容中、这将会产生
    会导致尖峰。

    现在、我的疑问是、升压电感器附近存在的钳位电路如何能够缓冲由引起的尖峰
    寄生电感?

    我希望我明确表示怀疑。

    将等待您的回复。

    谢谢、
    埃斯瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、埃斯瓦、

    当 MOSFET 开关1和4关断时、这些 MOSFET 的 COSS 将开始充电。 当 COSS 电压超过有源钳位电容器 C 的电压时、SC 的体二极管会正向偏置、因此有源钳位电容器 C 会开始充电。 这会钳制 MOSFET 1和4上的"尖峰"、因为模拟钳位电容器 C 的值远高于 MOSFET 1和4的 COSS、 MOSFET 电流的一个显著部分将被转移到有源钳位电容 C 的特性中、从而在 MOSFET 1-4上产生极低的电压尖峰。