This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00164:TIDA-00164

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671385/tida-00164-tida-00164

器件型号:TIDA-00164

您好!

我只想知道 PLC 和 TIDA-00164之间的通信协议是什么?  (如 Profibus、Modbus?)

请参阅一些文档吗?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    这不是一个"标准"IO 模块、而是一个前端演示器。 与仿真控制功能的基板的通信是 SPI、但无法将此板连接到实际的 PLC CPU 模块。

    MCV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    好的、谢谢。

    您是否可以为我提供任何解决方案、以便该器件与 PLC 进行通信?

    我们的目的是创建我们自己的器件、以便与模拟输入模块和通信模块相结合。

    如果 TI 能为我们提供解决方案、我也会很高兴。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehmet、

    请查看 TI 采用 PRU-ICSS 的多协议工业以太网和现场总线解决方案、PRU-ICSS 是 Sitara 处理器系列的内核。
    以下是一些指针:
    - TMDSICE3359 ICE 评估板: www.ti.com/.../TMDSICE3359
    - Profibus TI 设计: www.ti.com/.../TIDEP0002
    - EtherCAT TI 参考设计: www.ti.com/.../TIDEP0001
    - PROFINET TI 设计: www.ti.com/.../TIDEP0029
    -工业软件: www.ti.com/.../PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

    希望这对您有所帮助、
    Thomas