This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61236P:仿真结果差异

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671654/webench-tools-tps61236p-simulation-result-difference

器件型号:TPS61236P

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想根据  我的项目要求测试 IC TPS61236P,而我对参考设计进行仿真时,它在仿真窗口中显示了原理图,其中没有负载连接,也有电流源连接到它。 而实际原理图具有负载、如附件图像1所示。  

所以问题是在仿真过程中、我得到的 IRload 等于电流源值、但是如果我复制同一个设计并对其进行仿真、那么图形会显示负载上的电流为0.25A。

为什么参考设计显示电流源代替负载??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    对于启动测试台、我们使用电阻负载;对于稳态测试、测试台电流源用作负载。

    如果要在原理图中使用 Rload 作为负载,请尝试模拟启动 testbench/2step-startBench。

    请参阅下图以了解不同的测试台。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    在复制的设计中、没有选项可以选择仿真类型、如附件中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    您能否分享您观察到的设计条件?

    您还可以使用“共享设计”选项将设计共享到邮件 ID atul_k@ti.com。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sneha、

    似乎您在 WEBENCH 中使用了"编辑"功能。 当前没有用于为编辑后的原理图模拟不同测试台的选项。

    您只能使用编辑功能来模拟"启动"测试台。

    谢谢、此致、
    Harish