This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:C++

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669978/compiler-c

主题中讨论的其他器件:TIDA-00254

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试按照用户指南 TIDA-00254中的步骤测试3D 扫描。 步骤2 (2: 准备 DLP LightCrafter 4500 (每个投影仪一次)中出现错误、并显示该错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIMA、

    您的错误报告似乎已被截断。 请将其完整发布吗?

    谢谢、

    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIMA、

    我不确定我是否跟随。 您的系统仍然有问题。 如果是、请提供错误的屏幕截图。