This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5022:LM5022 Vin 引脚失控

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684272/tina-spice-lm5022-lm5022-vin-pin-is-out-of-control

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 ltspice 中使用 lm5022的 pspice 模型。 但遗憾的是、该模型根本不显示 Vin 电流(0mA)。

您能否纠正此问题、或者 在软启动期间(Vin = 50V)输入电压电流是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    根据 EULA、我们不支持 LTSpice 中的型号。 我们建议您改用 PSpice 或 TINA-TI。

    如果您在 PSpice 或 TINA-TI 中遇到相同的问题、请务必告知我们。

    此致、

    Saket

    是否初次使用 TINA-TI它是免费的 SPICE 仿真器! 试用此简短视频培训系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、
    我没有在 PSpice ot TINA-TI 中遇到问题、因为我没有使用它们。
    但是、您能不能帮助我提示一下软启动的 Vin 电流范围?

    谢谢
    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    如果您是仿真升压配置、则输入电流应为电感器电流的平均值。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saket

    我在 TINA-TI 中尝试了 snvmb66.TSC 方案。

    我使用电流指针来找出 Vin 引脚电流、但失败了。

    请帮帮我。

    此致、

    安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    我使用电流探头模拟了上述 TB。

    PFA TB 和仿真 result.e2e.ti.com/.../7522.snvmb66.tsc

    IVIN 是输入电流。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回答。

    但我指的是引脚 VIN 电流、而不是 VIN 电源电流。
    我正在设计高电压 SMPS、
    因此、我需要知道软启动期间的引脚 VIN 电流。

    在您的方案中、lm5022的引脚 VIN 上的电流为0。

    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是高电压输入 SMPS。
    250-600Vdc 至24Vdc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    在行为模型中、VCC 被实现为隔离式理想源、因此它不会从 VIN 引脚汲取任何电流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、VIN 引脚在软启动期间具有一定的电流电平。 我需要知道这个值。

    如果您无法更正模型、则至少要说明此值的性质、例如对于14V 输入电压电源。

    此致、
    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    我将此作为单独的问题产生、并分配给能够回答此问题的合适团队。 您可以在以下位置关注回复: e2e.ti.com/.../688273