This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54218:SLIM220中的 PSpice 文件将不会运行

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671852/tina-spice-tps54218-pspice-files-from-slim220-will-not-run

器件型号:TPS54218
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在处理一个紧急的客户问题。  我需要使用 SLIM220为 TPS54218运行 psice 瞬态仿真。  在没有任何更改的情况下、我会得到以下错误:

**** 03/14/18 11:50:31 **** PSpice 17.2.0 (2016年3月)***** ID# 0****

 **配置文件:"SCHEMATIC1-TRANS" [ E:\PSpice\TPS54218_TRANS_NEW\TPS54218_PSPIC_TRANSMS\TPS54218-pspicefiles\schematic1\TRANS.sim]


 ****    电路说明


秘书长的报告




**创建电路文件"TRANS.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地库:
.LIB "../../../tps54218.lib
*从 C:\Users\a0152227\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpice\17.2.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib"nom.lib"

*分析指令:
Tran 0 1m 0 20n
.options STEPGMIN
.options 预排序
选项 ADVCONV
.options ABSTOL= 1n
.options ITL1=1500
.options ITL2=400
.options ITL4=400
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net



****包括 SCHEMATIC1.net ****
*获取 TPS54218
C_C149        0 VIN 10U  
R_R287        N16754936 VOUT 51.1  
R_R288        VIN PWRGD 100k  
R_R289        0 VSENSE 80.6k  
V_V3        VIN 0  
+PULSE 0 3.3 0 10U 10U 1 2
R_R290        N16755020 VOUT 3m  
R_R293        N16755014 PH 19.3m  
R_R10        EN VIN 48.7k  
C_C8        0 SS_TR 2n  
R_R12        0 EN 32.4k  
V_V78        dummy_TEMPIN 0 0 0
R_R294        0 VOUT 0.9  
R_R260        N16754900 COMP 9.53k  
R_R261        VSENSE N16754936 100k  
C_C139        0 N16754956 22u  
C_C147        PH BOOT 0.1u  
L_L2        N16755014 VOUT 2.2u  
C_C144        0 N16754900 3.9n  
R_R262        N16754956 VOUT 3m  
C_C148        0 N16755020 22u  
R_R240        0 RT_CLK 182k  
X_U1        EN VIN 0 VSENSE COMP RT_CLK SS_TR PH BOOT PWRGD DUAL_TEMPIN
+ TPS54218

****恢复 TRANS.cir ****
.end

INFO (ORPSIM-15423):找不到库文件 TPS54218.lib 的索引文件 tps54218.ind。

INFO (ORPSIM-15422):为库文件 TPS54218.lib 创建新的索引文件 tps54218.ind。

索引从1个文件中有61个条目。

.subckt d_d 1 2.
结束 d_
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配

可以帮我解决这个问题吗?  客户希望今晚进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    电路似乎在模型库文件中被正确定义。 您的文件看起来可能被行尾字符损坏。 是否可以在记事本中打开 LIB 文件>>在最后一行后按 Enter >>再次保存文件>>尝试再次仿真。

    .subckt d_d 1 2.

    $CDNENCSTART

    eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc187989e1cde3c3c3c3c62

    b3390a098a7d8706a716e0a6f785115a968ac247aa38069de9701576d61f78adfa98236f18b900ef6c29bbe5982ac7f4e9b4f854516662824398b2d1D6c829

    d7072740a938f0e78575be8d2223fd2abcf1ee82bdd45fd86d0ad17b3ef49a3d2ed4e03f56f24bd590bb0cecf6b847f929d5ccb644d706e6b2162089fc

    CDNENCFINISH

    .ends d_d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    感谢您的快速帮助。 行中的文件可能已损坏。 我下载了两次...