This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61220:申请未加密 SPICE 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671755/tina-spice-tps61220-request-for-an-unencrypted-spice-model

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们正在开发一个学术团体项目、我们希望使用您的 SPICE 模型来仿真我们的电路。 由于我们使用 LTSpice、因此我们需要模型的未加密版本、以便我们可以对其进行转换并使用。

我们已查看产品页面、但未看到未加密版本。 我们还提交了申请、并被告知在论坛中发帖、看看其中一位 TI 工程师是否能提供帮助。

因此、如果您能为我们提供所述的模型、我们将不胜感激。 我们被告知、我们的项目只接受使用 LTSpice 进行的仿真。 由于我们方面的一些限制、我们确实必须使用此特定组件、因此访问此特定模型将对我们大有帮助。

感谢你的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    感谢您与我们联系。
    对于 TPS61220、遗憾的是未加密的 SPICE 模型无法分发。 给您带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这真的令人失望。 我想我们不会使用该特定组件进行仿真、我们会在未来的项目中记住这一点。

    感谢您的快速回答。