This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01540:关于 AMC1301与放大器;AMC1311原理图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01540, AMC1311, AMC1301, TIDA-01541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671513/tida-01540-about-amc1301-amc1311-schematics

器件型号:TIDA-01540
主题中讨论的其他器件: AMC1311AMC1301

您好!

我计划创建一个有关感应直流链路电压的 PCB。

我已经对您的参考设计做了一些调查。 最后、我找到了具有增强型隔离式放大器的 TIDA-01540项目。

在原理图中、相位电压通过 AMC1301进行感应、直流链路电压和模块温度通过 AMC1311进行感应、但 AMC1311的引脚在原理图中不正确、这是一件令人困惑的事情。

您的 PCB 在这种情况下是否工作良好?


此致。  
Cagdas Hisar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cagdas、您好!

                               感谢您查看我们的参考设计。 在 TIDA-01540中、AMC1301用于相电流测量、而 AMC1311用于直流电压和温度感测。 您已正确观察到原理图中显示的 AMC1311引脚排列与数据表不匹配。 但是、由于 AMC1301的 VINN 是 AMC1311中的关断引脚、因此电路按预期工作。 通过将 AMC1311中的该引脚接地、该器件将启用并提供正确的数据。 您还可以 在 www.ti.com/.../tida-01541上找到 TINA 仿真文件、以便您了解电路的工作原理、并根据设计要求进行修改。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的关注。 这个答案与我们正在思考的完全相同。