This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00176:原理图中的电压未知

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176, TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/671282/tida-00176-unknown-voltage-in-schematic

器件型号:TIDA-00176
主题中讨论的其他器件: TLV3202

大家好、在 TIDA-00176的原理图中、有一个"V_DC1"电压输入、但它从未声明此引脚的实际用途。

首先看到 的是 http://www.ti.com/lit/df/tidrf54/tidrf54.pdf 第2页、A5。 获取有关此内容的说明将非常有帮助!

此致

学生电子产品

Mathijs Schokkaert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathijs、您好!

    感谢您关注 TIDA-00176 TI 参考设计。 您的问题:V_DC1、与 V_DC2类似、分别是模拟比较器 TLV3202 U9和 U15的3.3V 电源输入。 为了避免比较器电源轨的开关噪声耦合到3.3V 电源平面(V_3_3_dc)、我们也将模拟正弦/余弦放大器使用、我们使用 RC 滤波器对每个 TLV3202电源进行去耦、例如 U9的 R42 (1 Ω)、C49 (100nF)和 U15的 R73、C74。 我们在每个 V_DC1和 V_DC2中添加了一个标签、以使其更加可见。

    我们在 TIDA-00176设计指南(TIDUA05A)的第25页中对此进行了简要说明:
    'Ω 比较器的3.3V 电源通过1k Ω 串联电阻器和100nF 电容器去耦、以最大限度地减少通过3.3V 电源轨与其他比较器的串扰。'

    我们本来可以在设计指南中添加 V_DC1和 V_DC2来引用原理图中的标签。
    我希望以上较详细的答案能澄清你的问题。

    此致、
    Martin Staebler