This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM4562:LM4562的工作 SPICE 模型(与 LTSPICE XVII 配合使用)

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM4562, OPA2131, OPA2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681433/tina-spice-lm4562-working-spice-model-for-lm4562-for-use-with-ltspice-xvii

器件型号:LM4562
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA2131OPA2140

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在寻找 LM4562的工作 SPICE 模型、该模型可在 LTSPICE 中使用。 网站上提供的模型有两个错误(电路引脚顺序和虚拟接地定义错误)、 但是、即使修复了这些模型、在尝试运行仿真(奇异矩阵-电路具有浮动节点- 到节点 xxxx 的连接少于两个-等)时、仍然会产生大量错误消息。

感谢您的帮助、致以最诚挚的问候- Tilmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilmann、

    我没有看到转向柱销顺序有问题、解决了什么问题? 奇异矩阵等误差是由整个电路产生的、而不仅仅是模型、因此如果不查看您的电路、我就无法判断正在发生什么情况。

    请注意、我们不支持 LTSPICE 相关问题。 您可以在 TINA-TI 中尝试复制您的电路、可从以下网站免费获取: http://www.ti.com/tool/TINA-TI。 如果您仍然遇到问题、我们可以对其进行研究。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、JC、
    感谢您的快速响应。

    关于引脚顺序:通常情况下、OPAMP 使用 IN+/IN-/V +/V-/OUT 引脚顺序-但在 LM4562.LIB 子命令定义中、输入被交换。

    该电路是一个相当简单的信号放大器、我将对其进行带宽和其他参数方面的优化。 它与其他运算放大器模型完美仿真、例如 OPA2131 (也是产品的早期版本、其行为与仿真值相同)或 OPA2140。 迄今为止、我从 TI 购买的所有其他模型都在该环境中正常工作。

    此外、错误消息中提到的节点是运算放大器内部的节点。 因此、我非常确信、在这种情况下、问题不是由电路引起的、而是由模型引起的。 (请再次注意、其他 TI 运算放大器类型在该电路中进行了正确仿真、我只需更改这些值。)

    很明显、您不能为其他器件的软件包提供支持、但我认为至少提供正确的工作模型会更好。

    安装另一个复杂的仿真工具、并深入到足以真正使其受益的程度、仅仅是因为一年中很少有简单的仿真、这一点并不重要-因此、如果我想继续使用我知道至少足以满足此要求的工具、请原谅我 用途和偶尔使用。 这与 TINA-TI 没有任何关系。

    谢谢您、Tilemann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TILmann、

    让我首先谈谈您 的意见、即"通常情况下、OPAMP 使用 IN+/IN-/V +/V-/OUT 中的引脚顺序"。

    大多数 SPICE 仿真器支持隐式网络表、这意味着在调用/实例化子电路时、调用行上节点的顺序(从 X 开始)需要与子电路定义(.SUBCKT)的引脚顺序相匹配、以确保正确连接。 没有您所描述的"正常"。

    换言之、只要原理图捕捉工具按照任何引脚顺序创建网表、子电路定义就可以使用任何引脚顺序。 这是您需要在所使用的工具中正确设置的内容。 我不知道这在 LTSpice 中是如何工作的、我猜是有一些类似于其他工具的东西可以让您在 SUBCKT 定义中指定引脚的顺序。

    我们将以 PSPICE 为例。 这是显示网络名称(红色)的原理图。 请注意符号引脚上的数字(黑色)、这些是创建网表的顺序:

    下面是创建的网表,您可以看到网名遵循该顺序:

    与模型中的顺序匹配:

    请验证您的环境中的信息是否正确。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tilmann、

    BTW、您是否可以在此处粘贴错误消息、以便我们可以看到哪些节点导致了问题? 我们在 PSPICE 或 TINA-TI 中都看不到这一点。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JC、

    非常感谢您的支持和解释。

    关于引脚订单、我必须承认"IN+/in-/v +/v-/out "订单对我来说是标准订单、因为我目前所获得的大多数型号都真正使用了此订单。 我查找了从 NS/TI/其他网站下载的许多模型、其中大多数模型遵循此(比如说)准标准。 但您说得对、还有其他引脚顺序的模型、主要问题是模型必须与符号匹配。 LTSPICE 中的通用"opamp2"符号也使用此(假设)准标准引脚顺序、因此实际上这是我真正习惯的唯一顺序...

    不过、更正子指令声明中的引脚顺序以匹配(给定)符号并不是一件大事、这就是我所做的。

    关于仿真问题、我创建了一个具有非常简单的单放大器级的测试用例。 这对 OPA2140 (使用 TI 提供的模型)进行了完美的仿真、但 LM4562 (TI 提供的模型、但在子电路定义中采用交换输入顺序)持续发生故障。 请查找此消息所附的所有相关文件。

    也许我确实做了一些错误、或者 LTSPICE 确实有一些问题、但从这些测试(以及我在 LTSPICE 中使用其他"外来"模型所做的所有经验、主要是来自 TI)来看、该模型似乎是导致这里的问题的原因。

    感谢您抽出宝贵的时间-最诚挚的问候、Tilmann

    e2e.ti.com/.../Opamp_2D00_Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、JC、
    您是否能够查看我提供的文件?

    同时、我甚至安装了 TINA-TI、并尝试进入至少一个非常小且简单的单运算放大器级、但在基础知识方面已经失败-在我看来、如果您习惯了另一个程序的工作流程、这是一个非常陡峭的学习曲线、 我必须承认、对于我来说、一些细节看起来很不直观... 因此、我非常感谢 LM4562的模型、它在 LTSpice 中的工作方式与目前为止所有其他 TI 模型的工作方式相同。

    由于您可能习惯于使用 TINA-TI、您是否能够"按原样"使用 LM4562模型仿真单个放大器级? 如果模型确实损坏了、那么您也应该遇到 TINA-TI 问题...

    感谢您的反馈!
    此致、Tilmann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilmann、

    我无法打开您共享的设计、但我确实在 TINA 中复制了您的 PDF 文件、它模拟了20dB 的直流增益。 我将其附在下面。

    e2e.ti.com/.../E2E.TSC

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、
    感谢您抽出宝贵的时间!
    此致、Tilmann